请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5146、 LM317
大家好、
客户设计了32-100V 输入、28V 输出开关电源、当使用连接到 VCC 引脚的外部12V 电源时、输出电源会立即下降并停止运行。 客户参考了以下电路来增强其驱动能力:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.