This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:将外部12V 电源连接到 VCC 时发生故障

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240334/lm5146-q1-fault-occurs-when-connecting-external-12-v-supply-to-vcc

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146LM317

大家好、

客户设计了32-100V 输入、28V 输出开关电源、当使用连接到 VCC 引脚的外部12V 电源时、输出电源会立即下降并停止运行。 客户参考了以下电路来增强其驱动能力:  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    他们是否使用了从12V 到 VCC 的串联二极管?

    外部电源通电后的 VCC 电压是多少?

    电源是否共享同一个 GND?

    告诉我

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 奥兰多!

    感谢您的支持。

    采用 LM5146的28V 输出和采用 LM317的12V 降压转换器。  并且它与 VCC 的公共接地串联。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您仍需要从 LM317 LDO 的输出端使用二极管。

    此外、我建议在器件的 VIN 上使用二极管。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 奥兰多!

    VIN 为 60V 供电。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    是的、VIN 上应该有一个二极管、以防12V 外部 VCC 保持高于 VIN。

    此外、您还需要在 LM317到 LM5146的 VCC 之间使用二极管。

    我可以确认 LM317电压在10个-100mA 负载下保持稳定。

    -奥兰多