请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS84259 大家好、亲爱的朋友们、
最近、我一直在学习 TPS84259的 UVLO (欠压锁定)功能。 在以下公式中、我想问一下 RUVLO1中0.5V 和 RUVLO2中1.25V 这两个值的含义。 是否可以更改这些值?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.