This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84259:欠压锁定(UVLO)阈值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246390/tps84259-undervoltage-lockout-uvlo-threshold

器件型号:TPS84259

大家好、亲爱的朋友们、

最近、我一直在学习 TPS84259的 UVLO (欠压锁定)功能。 在以下公式中、我想问一下 RUVLO1中0.5V 和 RUVLO2中1.25V 这两个值的含义。 是否可以更改这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,邓志杰,

    这与器件中实现的关断逻辑、功率级和控制逻辑有关、以及如果 ULVO 上出现4.5V 电压、器件会导通而如果不是、器件将无法导通。

    在我们给出的示例中、我们使用了常量 RULVO1、但理论上可以更改、只要比率相同、就可以更改。

    谢谢。

    安德鲁