请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5430 大家好、
测试时、芯片的引脚4管脚 VSENSE 输出测试仅为0.4V、根据手册规定、该值通常应为1.2V。 PIN5引脚 ENA 悬挂 VIN 从 DC6V-12V 测得、VSNS 的输出始终非常低。
当 VIN=9V 时、VSNS 电压约为0.4V、当 VIN 降低时、VSNS 也会同时降低。
外围设备的模型和值必须与参考电路的模型和值相同。 您能帮我们检查一下 VSNS 问题吗? 谢谢。