This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:VSENSE 输出

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246258/tps5430-vsense-output

器件型号:TPS5430

大家好、

测试时、芯片的引脚4管脚 VSENSE 输出测试仅为0.4V、根据手册规定、该值通常应为1.2V。 PIN5引脚 ENA 悬挂 VIN 从 DC6V-12V 测得、VSNS 的输出始终非常低。

当 VIN=9V 时、VSNS 电压约为0.4V、当 VIN 降低时、VSNS 也会同时降低。

外围设备的模型和值必须与参考电路的模型和值相同。 您能帮我们检查一下 VSNS 问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui:

    您能否发布客户的原理图、运行条件(Vin/Vout/Iout/Fsw/等)。

    您知道这是针对多个器件还是仅一个器件发生的吗?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    下面是客户原理图和 PCB 布局。

    VIN = 9~12V

    VOUT=6V

    最大输出电流>2A

    Fsw=500kHz

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户已找到原因、因为 B340A 焊接是反向的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。 如果您需要任何其他帮助、请告诉我。 祝您度过美好的一天!

    谢谢。
    安德鲁