您好!
据我所知、LM51561H 在 UVLO/EN 处有2个启用电平:
- @0.5V Vcc 被调节至最小值(Vin、7V)。 控制器开始消耗电流、
- @1.5V 控制器开始泵送 PWM、转换器开始运转良好。
我的问题是有一个启动电路为 BIAS 引脚上的电容器充电。 一旦 UVLO 超过0.5V 电压、并且控制器开始消耗电流、偏置引脚上的电容放电、我永远不会通过1.5V 电平 UVLO、而且我永远也不会开始泵送 PWM。 我卡在0.5V 电平。 是否有办法禁用0.5V 启用电平? 输入1.5V 电压后、立即调节 Vcc 并开始泵送 PWM?
目前、我通过使用连接到 UVLO 的外部比较器解决了这个问题、这样当我超过偏置引脚上所需的电压时、我会将 UVLO 引脚设置为高电平并立即通过两个 UVLO 阈值、但这不是理想的解决方案。
此外、当 UVLO 引脚介于0.5V 和1.5V 之间时、DS 不会显示控制器消耗的电流。