This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:0.5V 和1.5V 时的启用阈值为2

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245501/lm51561h-2-enable-thresholds-at-0-5v-and-at-1-5v

器件型号:LM51561H

您好!

据我所知、LM51561H 在 UVLO/EN 处有2个启用电平:

  • @0.5V Vcc 被调节至最小值(Vin、7V)。 控制器开始消耗电流、
  • @1.5V 控制器开始泵送 PWM、转换器开始运转良好。  

我的问题是有一个启动电路为 BIAS 引脚上的电容器充电。 一旦 UVLO 超过0.5V 电压、并且控制器开始消耗电流、偏置引脚上的电容放电、我永远不会通过1.5V 电平 UVLO、而且我永远也不会开始泵送 PWM。 我卡在0.5V 电平。 是否有办法禁用0.5V 启用电平? 输入1.5V 电压后、立即调节 Vcc 并开始泵送 PWM?  

目前、我通过使用连接到 UVLO 的外部比较器解决了这个问题、这样当我超过偏置引脚上所需的电压时、我会将 UVLO 引脚设置为高电平并立即通过两个 UVLO 阈值、但这不是理想的解决方案。  

此外、当 UVLO 引脚介于0.5V 和1.5V 之间时、DS 不会显示控制器消耗的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    您能分享一下应用于偏置和 UVLO 的电路吗? 对偏置电压进行充电的电路可以提供多大的电流?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的答复。 遗憾的是、我无法共享电路。 我将尽我所能地尽力解释:  

    我使用的是倍压器、而 我使用的比较器的输出可提供 ~1mA。 我还使用了 可以提供~μ V 10mA 的不同比较器进行了测试。 在这两种情况下、一旦我超过了0.5V 使能阈值、偏置电压仍然下降。

    我想使用驱动器来增大电流(倍压器比较器输出端的 CMOS FET)、但最终提出了使用额外比较器在外部感应偏置并立即将 UVLO 设置为1.5V 以上的解决方案。 示例。  

    如果有一种巧妙的方法来禁用0.5V 阈值(或让控制器消耗较少的电流)、或者需要制造没有0.5V 阈值的元件、我可以在外部比较器和外设上节省下来。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    器件具有双电平 UVLO 电路。 加电期间、如果 BIAS 引脚电压大于2.7V、并且 UVLO 引脚电压处于使能阈值(VEN)与 UVLO 阈值(VUVLO)之间且持续时间超过1.5 µs (有关更多详细信息、请参阅第9.3.6节)、器件将启动并启动内部配置。

    一旦电机启动、它就会开始通过偏置为 VCC 上的电容器充电、我希望您会发现这就是问题。

    我认为您更快地将 UVLO 拉高的解决方案是您可以做的最好的或提高偏置电路的电流能力的方案。

    BTW、出于好奇心、当器件启动时、偏置电源来自哪里?

    此外、即使它适用于1mA 比较器、我也建议改用10mA 比较器、因为要有一些裕度。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    偏置来自标准启动电路。 然后、由反激式绕组提供偏置。 我肯定要使用10mA comp。  

    出于好奇、通常控制器具有1级 UVLO、在此等级下、所有器件均同时启用;此外还具有内部 LDO 和 PWM 输出。 我想知道在该控制器中为什么有两个级别? 我们从它中获得了哪些优势?  

    此致!

    阿米尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    优点是、如果您在 EN 上将器件保持在0.5V 至1.5V 之间、则之后的启动会更短、因为内部电路已经启动。 如果这是否为您的系统带来优势、取决于您的要求。

    此致、
    布里吉特