This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:有源钳位转换器钳位电容器电压

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245256/ucc2897a-active-clamp-converter-clamp-capacitor-voltage

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:UCC2897

您好!

II 使用 UCC2897设计了有源钳位。 但钳位电容器的电压不是我需要的。 它应该像 n_n_n、但它的形状类似于-、^-、^。 换言之、电压首先降低、然后以三角形上升、但不会变为曲线。 我增大了电容值、甚至添加了串联漏电感、但没有变化。 我会很高兴,如果你能帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beyza,

    您能否附上一个波形和原理图?

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在50V 和25V 输入电压下分别运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据公司规则、我无法分享原理图、但可以说它与 SLUA535A 类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beyza,

    若要正确确定钳位电容器的大小、应测量主 MOSFET 的 VDS 电压。 VDS 应显示为平滑双曲函数顶部。 由于您无法分享任何详细信息、我建议订购 UCC2897A EVM、以便测量和比较正确波形的外观。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    感谢您的回答。 VDS 电压是 Vin 和钳位电压之和。 是否应该减小钳位电容器的尺寸? 我 正在考虑添加一个串联的漏电感。 我可以与您分享主 MOSFET 的 VDS 电压。  

      这些值包括:

    输入电压24-57V 75W

    VOUT 12V (2个独立输出)

    10nF 钳位电容器( 我将其增加到40nF、没有变化。)

    236 μ H Lmag

    NP/Ns=1.14  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beyza,

    该波形表明谐振时间常数与最大关断时间相比过低。 如果您保留同一个变压器、请尝试增加钳位电容器。  如果钳位电容器变大、请考虑 增加磁化电感、以获得尺寸更合理的钳位电容器。 我 μF 您需要一个 x μ F 范围内的钳位电容器、这就是为什么您在从10nF 增加到40nF 时没有看到任何变化的原因。 请参阅 SLUA535A 的公式49

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    感谢您的所有回答。 今天、我检查了 您提到的方程、它实际上似乎是合适的。 但正如您说过的、我将尝试更改电容器。 非常感谢您的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve 再次你好、

    今天、我意识到我忽略了 MOSFET 寄生效应。 这就是为什么会有这样的波形。 如何根据 Coss 计算 Lmag 和 Clamp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beyza,

    请参阅 此处的第4.3.2节

    史蒂夫