This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:启动问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, CSD16408Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246189/tps43060-startup-issue

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: CSD16408Q5

您好!

我正在设计一种需要12V 电池供电输入提供24V/1A 输出的产品。 我选择了 TPS43060转换器、并且制作了一些原型板。 大多数电路板按预期工作、但其中10%存在与24V 输出相关的一些问题。

我们在升压转换器输出和负载之间使用一个附加的高侧开关(VN5E160MSTR-E)、以便能够在我们不需要时关闭输出电压。

在有缺陷的电路板上、升压无法达到所需的输出电压。

下面是一些测量值:(红色:工作板、绿色:空载时有缺陷的板、白色:带有750mA 负载的有缺陷的板)

您能帮助我了解有缺陷的主板上有什么问题吗? 我不理解电流升压转换器的行为。

以下是我使用的电流原理图:

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您能否在启动时使用正常电路板和有缺陷电路板的开关节点。 请在输入电压的同时检查电流检测、软启动和反馈电压。 该器件似乎试图升压、但一些保护会阻止它正常开启并尝试重新启动。

    由于90%的电路板正常工作、我预计原理图也可以。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:

    我进行了一些额外的测量、在有缺陷的电路板上、驱动外部 MOSFET 似乎正在拉低 TPS43060 LDO 输出(VCC)电压。 由于 LDO 电压过低、转换器必须关闭、然后尝试按您所说的方式重新启动。

    由于器件短缺、我选择了一些可用的 MOSFET、但做出了一些不好的选择。 CSD16408Q5 VDS 最大电压为25V、我将输出电压设置为25V。 有可能是这些卡上的 MOSFET 已烧坏、这说明转换器无法再正确驱动栅极。 你怎么看?

    下面是一些波形。 黄色:HDRV /绿色:LDRV /橙色:SW /蓝色:内部 LDO 输出(VCC)

    工作板:

    有缺陷的电路板:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    在 VCC 和 BOOT 之间是否有二极管?

    是的、如果 VCC 放电、器件将尝试重新启动。

    由于额定电压过低、MOSFET 或一个 MOSFET 可能会损坏。 如果您在所有电路板上使用此 MOSFET、我建议更换它们。

    如果将一个不能正常工作的电路板上的 MOSFET 与某些具有相同封装、相同额定电流和更高额定电压的 MOSFET 交换、会发生什么情况?

    此致、
    布里吉特