主题中讨论的其他器件: CSD16408Q5
您好!
我正在设计一种需要12V 电池供电输入提供24V/1A 输出的产品。 我选择了 TPS43060转换器、并且制作了一些原型板。 大多数电路板按预期工作、但其中10%存在与24V 输出相关的一些问题。
我们在升压转换器输出和负载之间使用一个附加的高侧开关(VN5E160MSTR-E)、以便能够在我们不需要时关闭输出电压。
在有缺陷的电路板上、升压无法达到所需的输出电压。
下面是一些测量值:(红色:工作板、绿色:空载时有缺陷的板、白色:带有750mA 负载的有缺陷的板)
您能帮助我了解有缺陷的主板上有什么问题吗? 我不理解电流升压转换器的行为。
以下是我使用的电流原理图:

此致、