请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25830A-Q1 主题中讨论的其他器件: TS5A23157-Q1
您好!
我们将 TPS25830A-Q1用作 Type-C 充电器、支持两种类型的汽车 USB 电缆、即2.5米和1米。
由于车辆设计限制、两种电缆长度将使用相同的 Rimon (补偿电阻)。
但是、考虑到电阻容差和电压输出容差、它可能会超过 MFI 规范中定义的4.97V 至5.25V 的电压范围、作为3A 负载下的理论计算结果。
2.5M:
最低4.896V (超出 MFI 规格)
典型值为5.01V
最大值5.126V
1M:
最低5.096V
典型值5.208V
最大5.324V (超出 MFI 规格)
在您看来,有什么方法可以动态调整 Rimon 吗? 或者使用相同的 Rimon 补偿两根电缆上的电缆损耗的任何方式? 例如、 使用附加电路来实现。
谢谢。
萨姆