This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830A-Q1:不同电缆长度下的电缆补偿

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830A-Q1, TS5A23157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246524/tps25830a-q1-cable-compensation-for-different-cable-length

器件型号:TPS25830A-Q1
主题中讨论的其他器件: TS5A23157-Q1

您好!

我们将 TPS25830A-Q1用作 Type-C 充电器、支持两种类型的汽车 USB 电缆、即2.5米和1米。

由于车辆设计限制、两种电缆长度将使用相同的 Rimon (补偿电阻)。

但是、考虑到电阻容差和电压输出容差、它可能会超过 MFI 规范中定义的4.97V 至5.25V 的电压范围、作为3A 负载下的理论计算结果。

2.5M:
最低4.896V (超出 MFI 规格)
典型值为5.01V
最大值5.126V

1M:
最低5.096V
典型值5.208V
最大5.324V (超出 MFI 规格)

在您看来,有什么方法可以动态调整 Rimon 吗? 或者使用相同的 Rimon 补偿两根电缆上的电缆损耗的任何方式? 例如、 使用附加电路来实现。

谢谢。

萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    抱歉,我们不支持使用同一个里蒙来实现不同的电缆补偿值,您可以考虑使用模拟开关来更改里蒙值,通过不同的开关来连接不同的里蒙电阻, 但我们以前没有使用过这个解决方案、因此我没有很强的信心。 (模拟开关:TS5A23157-Q1)

    BTW、是否要在不同站点使用同一电路板? 您将有两种不同长度的电缆、对吧?

    此致、

    国野市