This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62133A-Q1:在使用 Webench 仿真 TPS62133A-Q1时无法检查启动时间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TPS62173, TPS62162, TPS62080, TPS62133, TPS62133A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233261/tps62133a-q1-cannot-check-the-start-up-time-when-simulating-tps62133a-q1-with-webench-tool

器件型号:TPS62133A-Q1
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TITPS62173TPS62162TPS62080TPS62133、

您好!

我正在尝试使用 Webench 对直流/直流转换器进行仿真、但没能看到启动时间。

根据电容器3、3nF、我将能够看到接近1、65ms 的启动时间、但不幸的是、我只能看到高达600us 的仿真时间。

因此、我无法在1、65ms 后检查输出端是否具有5V。

没有办法修改 X-axys 来增加此模拟的时间或更改模拟参数。

是否可以在 Webench 中查看此器件型号的信息?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我也能够重现此问题。 我将这个主题分配给 WEBENCH 团队、他们可以帮助修复它。 同时、我建议使用位于 https://www.ti.com/lit/zip/slvmam9的 PSPICE 中的瞬态模型、 该模型可以使用 PSPICE-FOR-TI 免费进行仿真、可以在这里下载并安装该模型: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod,

    感谢您的反馈。

    在此期间、Webench 中修复了该问题、并利用安装了 TINA 的优势、我已下载 TINA 模型进行仿真。

    我可以检查是否实现了1、65ms、但我在 SW 节点信号中检测到了一些下冲。

    它们在内部 MOSFET 开启和关闭(转换)时出现、并且约为3、26V、您可以在以下捕获图中查看。

    虽然过冲和这种振铃肯定是由几个因素引起的、我认为这些因素目前已经超出了范围。。

    • 在此仿真模型中、这是否正常?
    • 电路工作时、它们是否会出现?
    • 如果是、这不会对 IC 造成任何损坏?

    我已经测试了同一系列的一些其他 IC 、比如 TPS62173、或者其他一些非常相似的 IC  、比如 TPS62080或 TPS62162、没有看到这些在导通/关断以及尤其是在关断/导通转换中的振铃。

    我将安装 pspice 并尝试按照您的建议对其进行仿真。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    是的、这些是您在 SW 节点上看到的低侧 FET 体二极管压降。 实际值可能会略有不同、但 SW 节点波形的性质是准确的。 此外、这些也不会损坏 IC。   更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slva494a.pdf。

    某些器件可能没有精确的体二极管模型、有时也不会完全建模。 此外、二极管的正向压降是电流电平的函数、与 TPS62133相比、对于 TPS62162/TPS62080等负载电流较小的器件、压降可能会更低。

    谢谢。
    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod,

    非常好和准确的回复!

    这是一份澄清我的问题的好文件。

    如果您不介意、我将让该线程保持打开状态、直到 Webench 允许像 TINA 或 PSPICE-FOR-TI 那样启动。

    实际上、这是原始查询。

    非常感谢您的支持、非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    感谢上面的帖子、我们能够复制上述问题、并且已经开始研究此问题。

    我们将 在下周前向您提供最新消息。

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 
    我们已修复此错误、暂定在明天(即2023年6月20日)投产。 如有任何其他问题、请随时与我们联系。  
    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 、  
    现已在生产环境中提供更新。  

    如有任何其他问题、请随时与我们联系。  
    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然看到相同的,也许是时间之间的它是可用的和你的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
     正如上文中所述、我们已更新了 TPS62133A-Q1、但是我们在即将发布的 WEBENCH 版本(暂时在下周结束)中也会对 TPS62133加以处理。

    谢谢!  

    此致、
    萨特瑞什·A·G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好、这是固定的。

    出于某种原因、我尝试了非汽车版本、而不是-Q1、抱歉。

    我们也很感激非汽车版本也会被更新。

    非常感谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 
    请注意、非汽车版本、即 TPS62133也已更新、并可在生产中运行。  
    如有任何进一步的问题、请随时与我们联系。
    谢谢!

    此致、  
    萨特瑞什·A·G