主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI、 TPS62173、 TPS62162、 TPS62080、 TPS62133、
您好!
我正在尝试使用 Webench 对直流/直流转换器进行仿真、但没能看到启动时间。
根据电容器3、3nF、我将能够看到接近1、65ms 的启动时间、但不幸的是、我只能看到高达600us 的仿真时间。
因此、我无法在1、65ms 后检查输出端是否具有5V。
没有办法修改 X-axys 来增加此模拟的时间或更改模拟参数。
是否可以在 Webench 中查看此器件型号的信息?
此致、