This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:支持无源 PSE

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245859/tps23751-support-for-a-passive-pse

器件型号:TPS23751

PoE 团队、

作为 PD 器件、TPS23751能否支持无源 PSE? 客户需要该器件支持无源 PSE 和尽可能多的标准 PSE (802.3at、802.3bt)。

这篇文章似乎表明这是可能的,但它不是完全清楚的,我.
e2e.ti.com/.../tps23751-detect-active-and-passive-pse

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    与有源 PSE 相反、无源 PSE 不符合任何 IEEE 标准。 无源 PSE 无需协商过程即可供电、因此无论采用何种标准、即使设备不支持 PoE、它也会在固定电压下供电。 因此、在您提到的主题中、它被称为"始终开启"、无源 PSE 只为与其连接的任何部件供电。 TPS23751应能够与无源 PSE 一起工作、只要它接收到的 电压大于40V。

    此致、

    N·穆扎法尔