This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:与恒流模式兼容

Guru**** 2503265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245719/ucc29002-compatibility-with-constant-current-mode

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: UCC28950

您好、TI 团队:

我会在一个可并联的电源中使用 UCC29002和 UCC28950、像使用电池充电器一样使用。

我想知道 UCC29002是否与恒流模式兼容?

谢谢。

热雷米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremie、  

    感谢您关注 UCC29002负载共享控制器。  

    您提出了一个非常好的问题!  我不知道答案,我将不得不研究这个问题。   
    UCC29002通过调节电压反馈来工作、但是对于放电电池、 在达到充满电之前 V 回路不激活。  
    据推测、UCC29002影响多个电源的 V 回路的任何努力都是无效的。  

    另外、大概当充满电完成且 I-LOOP 处于非活动状态时、随着电池电流逐渐减小、与 V-LOOP 调整共享的负载将正常工作。   
    我要考虑的主要问题是从 CC 到 CV 的转换点会发生什么情况、对于并联的每个 N 个电源、这些情况会略有不同。  
    这是我必须要考虑的。   

    假设 CV 与 CC 之间不存在转换问题、我是否正确?  即电池只会从低电平充电到高电平并被移除。   仍连接到充电器时、没有电池放电计划?   

    请允许我花一两天的时间来考虑这种情况。  随着周末的到来,我可能要等到下周早些时候才有答案。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    非常感谢您的 快速响应。

    是的、CV 到 CC 转换不存在问题、也不存在电池放电计划。

    此致、

    热雷米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、热雷米、  

    虽然没有我想的那么多、但我还是给了我更多的想法。  
    然而、我的想法让我想知道是否甚至需要负载共享。  

    对于 N 并联电源电池充电器、 每个 PSU 都有自己的 CC/CV 控制、 基准可能是相同的。  但没有任何基准是完全相同的、 只是公差很小。  即使具有电流和电压的单个中央基准、单独的 PSU 也会调节 至略微不同的电流和输出电压。    

    为放电的电池充电时、Vbat 会将所有 PSU 输出钳制在其调节 浮点 电压以下、因此环路的 CV 部分变为零且装置尝试提供最大功率。  此时、CC-OOP 检测输出电流并将其调节至适合电池电压的电平。  我认为电流控制基准是可变的、以便随着 Vbat 的增加适当地限制 Iout。  这在每个 PSU 中同时发生、在 CC 期间、它们都 公平地"共享"总充电电流。  此处不是"图片中的"器件。   

    当 Vbat 接近浮动电压时、N 个 PSU 中的一个首先开始达到其调节电压、并且 CC 环路在 CV 环路拾取控制时下降。  PSU 的 Iout 低于其他输出电流。  最终、第二个 PSU 也开始达到其 CV 点、其 Iout 也会下降。  此时、第一个 PSU 的 Iout 甚至可能变为零。  最终、所有其余的 PSU 都将达到各自的调节电平、Vbat 不会更高、而 Iout 在浮点模式下将继续下降。   
    具有最高 Vout 的 PSU 将提供所有电流、而另一个 PSU 由最高 Vout 进行反偏置、其 CV 环路被驱动至饱和状态以尝试降低 Vout。   具有最高 Vout 的 PSU 的 Iout 最终也会下降以进行涓流充电 、直到将电池从充电器中移除并投入使用。  

    所以... 由于所有 PSU 都是 为 在最大 Vout 下提供最大 Iout 的应力而设计的、并且最终 所有 Iouts 都减少到零或 涓流水平、是否真的需要在电池充电的浮动模式下平衡电流?  所有输出电流都不会超过 CC 环路控制电平。  高电流充电阶段花费的时间最长。  随着 完全达到浮动电压、除了最后一个 PSU 外、Iout 应力将变为零、最后一个仍会使应力递减。  

    从根本上说、我认为在每个 PSU 上添加 UCC29002电路的复杂性可能不值得因为 PSU 在高充电完成后提供不相等的电流而带来短暂的麻烦。  请考虑这方面。  
    如果您仍然认为在 浮动阶段必须实现平等的负载共享、我将进一步思考如何实现这一点。   

    此致、
    乌尔里希