This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:恒定电流多相降压转换器设计

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246213/lm5143-constant-current-multiphase-buck-converter-design

器件型号:LM5143

尊敬的 TI-Eingineers:

对于一个电流项目、我需要一个输出电压高达36V 的电流调节器(最多40A)。 现有的输入电压为48V。  稳压器应能够尽快响应负载变化(快速瞬态响应)。

这就是到目前为止我一直专注于多相设计的原因。 在我的搜索过程中、我遇到了 LM5143。 我们的想法是使用电流限制函数。 但是、在正常运行期间、可能无法更改可能的最大电流。

您能为我的应用推荐一个组件或参考设计吗?

提前感谢!