Other Parts Discussed in Thread: LM5143
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143 尊敬的 TI-Eingineers:
对于一个电流项目、我需要一个输出电压高达36V 的电流调节器(最多40A)。 现有的输入电压为48V。 稳压器应能够尽快响应负载变化(快速瞬态响应)。
这就是到目前为止我一直专注于多相设计的原因。 在我的搜索过程中、我遇到了 LM5143。 我们的想法是使用电流限制函数。 但是、在正常运行期间、可能无法更改可能的最大电流。
您能为我的应用推荐一个组件或参考设计吗?
提前感谢!