Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC27710, UCC27712
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714 主题中讨论的其他器件: UCC27710、 UCC27712
大家好、
我的客户正在评估高于150V 的半桥驱动器、他们需要主流和低成本模型。
我正在向客户推广 UCC27714。 您有更好的建议吗?
谢谢。
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.