This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:半桥栅极驱动器选择

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC27710, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246286/ucc27714-half-bridge-gate-driver-selection

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件: UCC27710UCC27712

大家好、

我的客户正在评估高于150V 的半桥驱动器、他们需要主流和低成本模型。  

我正在向客户推广 UCC27714。  您有更好的建议吗?

谢谢。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    对于功能大于150V 的半桥驱动器、如果此应用中可接受 SOIC-8封装、那么 UCC27712将是比 UCC27714更具成本效益的解决方案。 UCC27710是另一个选择、但驱动强度低于 UCC27712。

    此致、