Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
您好、专家!
在当前正在进行的 PSFB 设计中、获得了约72uH 的滤波电感器、可实现10%的纹波电流。 该设计是使用功率级设计器工具执行的。 但它没有滤波电容器设计选项。 因此、根据电感器纹波电流、使用方程式 C >= Del I /(8 x Del V x Fs)来设计电容器、产生1%的纹波电压。 获得的值约为10uF。
但在与供应商讨论时、他们没有上述值的电感器(72uH)、但有33uH 电感器。 因此、为了保持纹波电压、纹波电流平衡相同、 选择 电感器几乎为设计值的一半(33uH)并使电容器加倍(超过20uF)是否是一种好的做法?
谢谢。此
致、 N·阿诺普