This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PSFB 滤波器设计

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246218/ucc28950-psfb-filter-design

器件型号:UCC28950

您好、专家!

在当前正在进行的 PSFB 设计中、获得了约72uH 的滤波电感器、可实现10%的纹波电流。 该设计是使用功率级设计器工具执行的。 但它没有滤波电容器设计选项。 因此、根据电感器纹波电流、使用方程式 C >= Del I /(8 x Del V x Fs)来设计电容器、产生1%的纹波电压。 获得的值约为10uF。

但在与供应商讨论时、他们没有上述值的电感器(72uH)、但有33uH 电感器。 因此、为了保持纹波电压、纹波电流平衡相同、 选择 电感器几乎为设计值的一半(33uH)并使电容器加倍(超过20uF)是否是一种好的做法?

谢谢。此

致、 N·阿诺普
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSFB 设计通常需要定制磁性元件、因此您的设计中有任何现成的磁性元件就不足为奇了。

    我建议使用 Wurth 或 GCI 等磁体制造公司为您设计定制磁体。   

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的移相全桥的分步设计过程。  应用手册中还提供了指向 Excel 设计工具的链接。  我相信您会发现此信息和 Excel 设计工具对您的设计过程非常有用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    Reards、