This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:关于 BQ25155与可穿戴应用相关的一些问题

Guru**** 2509765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244934/bq25155-some-questions-regarding-bq25155-in-relation-to-wearable-application

器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

您好!

我正在研发一款可穿戴设备、它使用 CC2640R2F 微控制器通过 BLE 收集数据并进行传输。 我正在使用 BQ25155进行电池充电和电压监控。 在查看数据表时、我有一些疑问。

  1. 我的电池容量是15BQ25155在-20 mA 1C(放电率),这是不是很小的容量测量?
  2. "完整线性范围"(BQ25155数据表、第21页)给定的 电压为2V - 5V、这是否意味着如果我的电池电压低于2V、那么就不会测量到它?
  3. 电池容量是否对监测电池电压具有重要意义?
  4. 我需要3.3V 的稳压电源、因此我已经决定将 LS/LDO 编程为3.3V (不使用提供1.8V 的 VDD)。 如果我们使用的是 LS/LDO、那么 VINLS 是否应该接地(请在 e2e 本身的几个原理图中看到此 问题、链接:BQ25155:电压寄存器读取问题)?
  5. 如果使用 LS/LDO、VINLS 应该连接到 BAT 或 PMID 吗?
  6. 此外、是否应该短接 VIO 和 LS/LDO?
  7. 如果我们不使用 VDD (1.8V)、那么应该对 IC 上的那个引脚执行什么操作、也就是说、它应该保持悬空吗?
  8. 什么是 PMID 引脚输出电压? 在数据表中、它将"稳定的系统电压"改为4.5V、但为什么它被称为输入/输出而不是仅称为输出?
  9. SCL 和 SDA 应该被连接至 VIO? 是否可以连接到将设置为3.3V 的 LS/LDO?
  10. 我可以将 μ~PG 保持悬空吗?  

我已附上了原理图的图像。 请尽快提供反馈。

此致、

穆罕明·谢赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.确认您是指通过 ADC? 15 -20 mA 在充电期间应该可测量、但在放电期间不一定能测量。

    小于2V 的 ADC 将不是精确的。

    3.这是你应该咨询电池制造商. 对电池电压的监控只会报告 BAT 引脚上的电压、可能不一定反映电池容量。 将需要使用有关特定电池的信息来计算容量。

    4.如果您使用的是 LS/LDO、则 VINLS 应连接到 LS/LDO 的电源、它不应接地。 将至少1uF 连接到 VINLS 会很有用、可以为 LS/LDO 供电。

    5.通常应将其连接至 PMID。

    6. VIO 应短接到您的系统上拉电源轨。 如果使用 LS/LDO 作为系统电压、则可以将其短接至该引脚。

    7.如果未使用、VDD 应至少连接到一个2.2uF 的电容器接地。

    8. PMID 输出电压取决于 VIN 是否大于 UVLO、是否大于 VBAT_SLEEP 以及是否< VINOVP。

    如果 VIN 在该范围内 、则 PMID 电压取决于 PMID_MODE 和 PMID_REG_CONTROL 设置。 如果 PMID_MODE = 01、则 PMID 将由电池供电、并等于电池电压。 如果 PMID_MODE = 10、则 PMID 将悬空、如果 PMID = 11、则 PMID 将下拉至接地。 如果 PMID_MODE = 00并且存在 VIN、则 PMID 电压将由 PMID_REG_CONTROL 确定、并可等于 VIN、4.9V、4.8V、...、4.4V、 电池充电。

    如果 VIN 不在该范围内、PMID 将由电池供电、并且将接近电池电压。

    SCL 和 SDA 通常连接到 VIO。 VIO 还可以连接到 LS/LDO、以将 IO 电压设置为3.3V

    10.是的、如果未使用的 PG 可以保持悬空状态。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您几乎已经回答了我的所有问题、只是我还有另一个问题、

    • 考虑到我使用 LS/LDO 作为系统其余部分的输出(3.3V 电源)、BQ25155本身的电流消耗是多少。 它用于电池的功率计算。
    • 此外、您可以回顾一下我的最终原理图吗?

    此致、

    穆罕明·谢赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25155的电流消耗取决于其模式。 您可以参考数据表的这一部分、确定适用于每种模式的电流消耗:

    您的原理图大部分看起来都合适。 PMID 为 LS/LDO 提供源。  除了测试点之外、我没有看到与 MR 的连接。 将开关连接到 MR 可能很有用、这样您就可以在仅通过电池启动后退出运输模式。  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将在工作模式下使用 BQ25155。  
    另外、感谢您验证原理图。 我将使用微控制器的 GPIO 提供 MR 脉冲。 我可以这么做吗?

    此致、

    穆罕明·谢赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在启用 LDO 的工作电池模式下、器件通常应消耗大约21uA 的电流。  

    我将使用微控制器的 GPIO 提供 MR 脉冲。 我可以这样做吗?

    我建议在原型设置中对其进行测试。  MR 有一个用于连接 BAT 的内部125k Ω 上拉电阻器。 我们有时会遇到的情况是、微控制器 GPIO 可以在内部具有上拉或下拉电阻。 这为 MCU 或 VCC 提供了一条可能的路径、从而可能导致电压反馈(BAT 与 VCC 电源轨之间的潜在连接会绕过 BATFET 并导致意外行为)。 我建议在这种情况下查看 MCU GPIO 引脚的内部、并注意过多的电流消耗或意外的 VCC 电压。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在将 CC2640R2F 用作微控制器。 我将在按钮原理图中添加焊盘、并通过使用跳线连接的微控制器进行测试。 感谢您的答复。