This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:TPS560430YQDBVRQ1

Guru**** 2815135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240428/tps560430-tps560430yqdbvrq1

器件型号:TPS560430

我们正在测试降压型 IC TPS560430YQDBVRQ1、但它未提供带负载的固定输出。 针对负载电流的输出电压为 DIP。

该电路在 WEBENCH 上根据具有5V 输出的300mA 负载的12V 输入电源进行设计。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请提供实际的电路原理图。

    请确保您的输入 电源没有电流限制。

    您看到输出电压偏离了什么负载?

    输出电压偏离了多少?

    请在测试期间提供输出电压和 SW 节点的波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    要求:- 电压=12V 输出电压=4.85V、负载电流160mA (30 Ω)

    这是160mA 负载电流的开关电压和输出电压图、但输出下降到4.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    尝试短接 D5并重新测试。

    请提供 PCB 布局的图像。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使二极管短路、但仍然没有得到正确的结果。

    PCB 正在处理中、我在零 PCB 上制造了该电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会将此分配给7月份 E2E 值班的工程师。

    谢谢