请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430 我们正在测试降压型 IC TPS560430YQDBVRQ1、但它未提供带负载的固定输出。 针对负载电流的输出电压为 DIP。
该电路在 WEBENCH 上根据具有5V 输出的300mA 负载的12V 输入电源进行设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在测试降压型 IC TPS560430YQDBVRQ1、但它未提供带负载的固定输出。 针对负载电流的输出电压为 DIP。
该电路在 WEBENCH 上根据具有5V 输出的300mA 负载的12V 输入电源进行设计。