This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:设计审查请求-基于 LM5122QMHE - 24V 至72V 12A 升压转换器

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170EVM-BIDIR, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244198/lm5122-design-review-request---lm5122qmhe-based---24v-to-72v-12a-boost-converter

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5170EVM-BIDIRLM5170

亲爱的先生们

´re 为我们的水下鱿鱼 LED 灯设计24V 到72V 升压转换器

请您继续对随附的设计进行设计审查吗?


*设计评审注意事项:

-我们可以使用2个并联 HS MOSFET 和2个并联 LS MOSFET 吗?

-我们有预算放置2 x 72V @6A 但请只用一个转换器模块

请查看随附的数据表和 BOM

谨致问候、 库格勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!

    是的、您可以并联使用多个 MOSFET。 例如、我们在我们的 LM5122 EVM 上执行此操作。

    您计划的输出功率为432W。 如果输入电压大幅降至24V 以下、则每个晶体管的电流可能会有点高。 检查最大电感器电流和开关电流的最小输入电压、以确保每个开关的功率损耗不会变得过高。 BTW、单个开关将无法处理设计中所需的20A 电流。

    对于原型设计、我始终建议添加以下功能:在需要时将任何数字引脚拉至任何位置。 因此不是固定模式、例如选择 GND。 或者、如果您计划使用同步功能、则应在引脚上提供 SYNCOUT。

    此外、在低侧开关上使用栅极电阻器和缓冲器元件、在高侧开关上使用栅极电阻器和可选的并联二极管可能会很好。

    请在电流检测输入上添加推荐的滤波器元件。 具有如此高电流的应用中、您将需要它们。 假设使用4个端子感应电阻器、而不是1 m Ω 的电阻器。 焊接连接已经增加了电阻、您可能会在没有4端子电阻器的情况下看到电流变化百分比范围内。

    出于 EMI 目的、我建议在靠近 VIN 和 VOUT 上器件的位置添加小电容器。

    原理图的其余部分似乎没问题、但我没有重新计算所有元件。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电平、输出为12/15A 72V SO 864/1080W

    在介绍 Semi 之后、我有几个 MOSFET 选项、低至4m Ω 150V

    请、您是否能近似计算每个开关所需的 MOSFET 数量(LS HS)和目标 Rdson

    请参阅随附中的图像

    请帮我,我被封锁了

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    对于72V 应用、通常100V 或120V MOS 是可以的。

    您可以考虑使用 LM5170、甚至可以通过 LM5170EVM-BIDIR 获得72V/15A 输出。

    LM5170是一款双相交错控制器、与单相相比具有更多优势。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到我的最新版本(R1P2) 、其中新增了 MOSFET +栅极电阻器+缓冲器 TBT +分流滤波器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!

    原理图审阅:

    -建议将栅极电阻设置为0欧姆,只要它们不是绝对需要的。  

    -将反馈分压器放在输出电容器的中间,而不是直接到高侧 FET。 那么它拾取的噪声将更少。

    -确保反馈分压器靠近 IC 而不是输出。

    以下内容是可选内容:

    -在电流检测电阻和高侧开关附近添加小型高频电容器。 这些可能有助于降低开关节点的 EMI。

    -建议不要修复引脚 OPT 和 MODE 到 GND,因为你可能想稍后更改,然后你需要一个新的布局。 相反、添加电阻器有助于使选项保持开放状态。

    - SYNCOUT 也是如此,如果您需要并联2个板来获得输出功率。

    -您是否有更多的电容器板上或一个非常稳定的 VIN,因为您有很多电容器输出,需要充电时启动.

    - 1.8nF 的 COMP 会使反应时间变慢。 检查这对于您的设计是否足够好。

    除此之外、原理图似乎可以、但我没有检查元件的电流和电压能力。  

    BTW、我建议检查电感器的额定电压以确保它适用于72V 电压。

    此外、如果您要进行单相设计、我仍然建议使用 LM5123。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brigitte,您可以在随附的最终版本 R1.3中找到您的所有建议为待办事项

    如果您同意、我们可以发送原型设计样片并关闭 TT、直到完成测试

    祝您度过一个美好的周末,提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!

    您的原理图没有反映我的建议。 但无论如何、我无法同意原型设计。 在生产中使用您的设计或更改任何内容始终是您的责任和决定。

    此致、
    布里吉特