Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170EVM-BIDIR, LM5170
主题中讨论的其他器件: LM5170EVM-BIDIR、 LM5170
亲爱的先生们
´re 为我们的水下鱿鱼 LED 灯设计24V 到72V 升压转换器
请您继续对随附的设计进行设计审查吗?
*设计评审注意事项:
-我们可以使用2个并联 HS MOSFET 和2个并联 LS MOSFET 吗?
-我们有预算放置2 x 72V @6A 但请只用一个转换器模块
请查看随附的数据表和 BOM
谨致问候、 库格勒