尊敬的先生或女士:
我们使用 BQ24735作为我们电池的充电器、它到目前为止一直在工作。 我们可以通过 SMBus 设置充电器并为电池充电。
由于我们在寄存器中没有找到用于读取充电器状态(充电、充电完成、异常状态...)的信息、因此我们需要使用 ACOK 信号(与 IOUT 一起)来确定实际状态。 我们错过了什么吗?
ACOK 引脚直接连接到微控制器的输入端、通过10k 电阻器上拉至3.3V。
现在问题来了:BQ24735即使 BQ24735充电和工作正常、但它也会将 ACOK 拉低。 当我测量此引脚上的电压时、电压介于40mV 和285mV 之间、具体取决于 PCB。
我还测量了以下条件:
ACDET = 2.7V
REGN = 6V
VCC = 18.9V
SRN = 14.5V
有人知道 ACOK 有什么用吗?
如果您有任何意见、我将不胜感激。
谢谢、此致、
托尔斯腾