This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:ACOK 没有变为高电平

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242235/bq24735-acok-not-getting-high

器件型号:BQ24735

尊敬的先生或女士:

我们使用 BQ24735作为我们电池的充电器、它到目前为止一直在工作。 我们可以通过 SMBus 设置充电器并为电池充电。

由于我们在寄存器中没有找到用于读取充电器状态(充电、充电完成、异常状态...)的信息、因此我们需要使用 ACOK 信号(与 IOUT 一起)来确定实际状态。 我们错过了什么吗?

ACOK 引脚直接连接到微控制器的输入端、通过10k 电阻器上拉至3.3V。  

现在问题来了:BQ24735即使 BQ24735充电和工作正常、但它也会将 ACOK 拉低。 当我测量此引脚上的电压时、电压介于40mV 和285mV 之间、具体取决于 PCB。

我还测量了以下条件:

ACDET = 2.7V

REGN = 6V

VCC = 18.9V

SRN = 14.5V

有人知道 ACOK 有什么用吗?

如果您有任何意见、我将不胜感激。

谢谢、此致、

托尔斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在附件中找到原理图:

    此致、

    托尔斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thorsten、您好!

    这是一个严重的 问题。

    您能否确定 MCU 是否实际输出3.3V 电压轨?

    您是否还可以检查上拉电阻器是否实际为10k 欧姆?

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    是的、我测量了3.3V 并检查了10k 电阻器。

    对于不同的 PCB、两者都是可以接受的。

    对此有何想法? ->

    由于我们在寄存器中没有找到用于读取充电器状态(充电、充电完成、异常状态等)的信息、因此我们想要使用 ACOK 信号(与 IOUT 一起)来确定实际状态。 我们错过了什么吗?

    非常感谢、此致、

    托尔斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thorsten、您好!

    由于我们在寄存器中没有找到用于读取充电器状态(充电、充电完成、异常状态等)的信息、因此我们想要使用 ACOK 信号(与 IOUT 一起)来确定实际状态。 我们错过了什么吗?

    使用此方法来确定电池的充电状态时、我没有看到任何明显的问题。

    [quote userid="518149" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242235/bq24735-acok-not-getting-high 现在问题就来了:BQ24735即使 BQ24735正在充电并正常工作、也会将 ACOK 拉低。 当我测量此引脚的电压时、电压介于40mV 和285mV 之间、具体取决于 PCB。[/报价]

    我建议使用 REGN 作为 ACOK 的上拉轨运行测试、以检查这是否可以解决问题。

    请参阅部分 9.3.1适配器检测和 ACOK 输出:

    根据您提供的信息以及 ACOK 的运行要求。 IC 可能会损坏、但我认为这不是问题、因为这是在多个电路板上发生的、或者上拉电源轨可能是问题所在。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    使用此方法来确定电池的充电状态时我看不到任何明显的问题。

    好的。 我们将看到存在哪些可能性。

    我建议使用 REGN 作为 ACOK 的上拉导轨来运行测试,以检查是否解决了此问题。

    我在 EVM 中对它进行了测试、没有很大的期望。 不幸的是、没有区别。 仍被拉至低电平(40mV)。

    您可能会在原理图中检查其他内容吗?

    谢谢、此致、

    托尔斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thorsten、您好!

    我建议将 R14替换为10欧姆电阻器、将 R15替换为7.5欧姆电阻器、以查看是否可以解决该问题。 我还建议查看 EVM 用户指南中的原理图

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我预计不会有任何变化、因为该电阻器用于更好的反向电池极性保护。 不幸的是、问题仍然存在。 唯一的区别是、ACOK 电压现在有点高(400mV)。

    我们有一个不同的现象。 当 µC 器件通电并在运行期间拔下(I2C)电池(仅与 μ C 通信)时、只有在某些情况下充电器似乎挂起并打开和关闭 MOSFET Q1/Q2。 然后、我们必须拔下充电器插头。 (这对我们来说不是一个大问题、因为在运行过程中通常不会拔出电池。) 这是否意味着什么?

    谢谢、此致、

    Thorsten.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thorsten、您好!

    我预计不会有任何变化,因为此电阻器用于提供更好的反向电池极性保护。 不幸的是、问题仍然存在。 唯一的区别是 ACOK 电压现在有点高(400mV)。

    这很奇怪。 它们 ACOK 必须满足以下条件被拉到外部上拉电源轨。  

    根据您提供的信息、您的充电器可满足所有要求。 此外、我认为您的原理图中也没有任何明显的问题会导致此问题。 我怀疑您的电路板上有 IC 或不同的组件。 我建议更换 IC、以查看是否可以解决您的问题。 如果这样不起作用、我建议订购 BQ24735 EVM、以查看是否您复制测试、看看是否遇到同样的故障。

    我们有一个不同的现象。 当所有部件都通电后、我们拔下(I2C)电池[/报价]

    是拔下电池和 I2C、还是只拔下 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    谢谢你。 我们将检查它。

    您是拔下电池和 I2C,还是仅拔下 I2C。

    气流的影响。

    此致、Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thorsten、您好!

    我们有一个不同的现象。 当 µC 器件通电并在运行期间拔下(I2C)电池(仅与 μ C 通信)时、只有在某些情况下充电器似乎挂起并打开和关闭 MOSFET Q1/Q2。 然后、我们必须拔下充电器插头。 (这对我们来说不是一个大问题、因为在运行过程中通常不会拔出电池。) 这是否意味着什么?

    此问题可能与 ACOK 不变为高电平相关。 我建议按照我之前的回复中的步骤进行操作、重新解决 ACOK 问题、然后回来看看这是否仍然存在问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我更换了全部四块 PCB 上的 BQ24735和微控制器、现在每块电路板上的 ACOK 引脚变得越来越高。 Im 对不起混淆。 我没预料到会出现这种情况、因为其他一切都很好。 另一个现象也得到解决可能是好的。

    我将观察到它、但我想我们现在已经知道了。 非常感谢您的努力。

    此致、Thorsten。