Other Parts Discussed in Thread: LM5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170EVM-BIDIR 主题中讨论的其他器件:LM5170
你好
我对于将两个 EVM 连接到三相升压转换器有一些困惑。
对于第二个电路板、我是否也需要相同的跳线设置?
2.如果为了进行测试、我希望在不连接 MCU 的情况下进行板载电压控制、那么我是否需要在第二个板上开启板载电压环路?
3、连接 MCU 后、我想在电路板以100KHz 运行时以25KHz 的开关频率运行、那么我需要在组件上更改什么? 如果仅使用电阻器、或者我应该有更多替代方案吗?
谢谢!