This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-EVM-BIDIR-3相位配置

Guru**** 2814515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245676/lm5170evm-bidir-lm5170-evm-bidir-3-phase-configuration

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

你好  

我对于将两个 EVM 连接到三相升压转换器有一些困惑。

对于第二个电路板、我是否也需要相同的跳线设置?

2.如果为了进行测试、我希望在不连接 MCU 的情况下进行板载电压控制、那么我是否需要在第二个板上开启板载电压环路?

3、连接 MCU 后、我想在电路板以100KHz 运行时以25KHz 的开关频率运行、那么我需要在组件上更改什么? 如果仅使用电阻器、或者我应该有更多替代方案吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    1. 两个 EVM 的配置不同。 对于三相或四相操作、请遵循以下跳线设置。

    2.您可以从上面的 跳线设置中看到未使用电路板2的电压环路。

    这是一个很大的变化。 您可能需要更改

    指示器  

    RT 用于频率设置

    斜坡

    依此类推。

    我建议您浏览 LM5170-Q1设计计算器(修订版 A) 以了解详细更改。

    此致

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但更改电感器和其他组件需要做很多工作。 如果我只是更改 ROSC 该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    请注意、LM5170的最小开关频率为50kHz。

    如果只更改频率、电感器电流纹波将会过大。

    此致、

    冯志