您好!
我正在使用 Webench 工具在 以下输入下模拟 LM22680QMRE-ADJ/NOPB
- 输入电压(最小值)- 22V
- 输入电压(最大值)- 24V
- 输出电压- 12V
- 输出电流- 2A
但 webench 会显示设计失败弹出窗口。
有人能解释一下原因吗?
此致、
黑雷什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 Webench 工具在 以下输入下模拟 LM22680QMRE-ADJ/NOPB
但 webench 会显示设计失败弹出窗口。
有人能解释一下原因吗?
此致、
黑雷什
您好、Hareesh。
请在此处查看该工具 https://www.ti.com/tool/LM2267X-22680DESIGN-CALC
看起来这是一台旧设备,我不确定 Webench 工具是否可以重置。
您可以先设计一个 SCH、然后发送 E2E 给我们审核、我们也可以提供帮助。
埃莱娜
您好、Hareesh。
设计看起来不错、没有大问题、建议增加 Cout、输入0.1uf 更好。
以下是 Webench 结果、您也可以将其作为参考。
BTW、如果这是您的新项目、我们强烈建议使用新器件 LMR51420 LMR36520 LMR43620

埃莱娜