This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22680:LM22680QMRE-ADJ/NOPB Webench 仿真

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245051/lm22680-lm22680qmre-adj-nopb-webench-simulation

器件型号:LM22680

您好!

我正在使用 Webench 工具在 以下输入下模拟 LM22680QMRE-ADJ/NOPB

  1. 输入电压(最小值)- 22V
  2. 输入电压(最大值)- 24V
  3. 输出电压- 12V
  4. 输出电流- 2A

但 webench 会显示设计失败弹出窗口。

有人能解释一下原因吗?

此致、

黑雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    很抱歉、您遇到了此类问题。  

    我们还提供了一个 Excel 计算工具,您可以参考它并帮助您进行设计。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Elena、

    请提供 Excel 工作表。 我们处于设计阶段、这对我们来说是一个关键的组件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    我在 webench 中向该器件提供了任何输入冲突或它是否属于工具问题。 因为每当我更改这些值、尤其是输入电压范围时、该工具都会为您提供合适的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    请在此处查看该工具 https://www.ti.com/tool/LM2267X-22680DESIGN-CALC

    看起来这是一台旧设备,我不确定 Webench 工具是否可以重置。

    您可以先设计一个 SCH、然后发送 E2E 给我们审核、我们也可以提供帮助。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    请找到此设计的附加原理图片段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

     请建议以下电路所需的任何更改、因为 webench 会导致输入设计失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

     设计看起来不错、没有大问题、建议增加 Cout、输入0.1uf 更好。

    以下是 Webench 结果、您也可以将其作为参考。

    BTW、如果这是您的新项目、我们强烈建议使用新器件 LMR51420 LMR36520 LMR43620 

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    感谢您的建议。

    我无法打开您附加的 webench 图像。 您能再次分享一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    我尝试通过以下设置来创建 Webench 设计。

    埃莱娜