This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:散热焊盘连接

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244730/tps25221-connection-of-thermal-pad

器件型号:TPS25221

大家好!

我有一个关于 TPS25221DRVT 的问题。 数据表指出、散热焊盘从内部连接到 GND。 我对两个样本进行了测试、但 事实并非如此。

这是数据表中的错误吗、或者是否有不同版本的 IC 在内部将散热焊盘连接到 GND?

Br、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    将其分配给负责欧盟的 Shuai。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的耐心等待。

    在我对相同系列产品的相同包装进行调查和测试后、我发现您也有同样的行为。

    在我与设计和布局团队确认后、我得到了确认、即散热焊盘未以电气方式连接到 GND、实际上散热焊盘只是堆叠到带有 N 基板的裸片上、而 N 基板以电气方式连接到 GND (如数据表所述)。 散热焊盘只需保持芯片和堆叠与 N 基板紧密相连(由于封装和粘性材料的原因未进行电气连接)、即可获得更好的 辐射效果。  

    此外、如果我们将 ThermalPAD (有时称为 PowerPAD)连接到 GND、外部 PCB 板会更好地进行辐射。

    此致