请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC23513-Q1 尊敬的团队:
当我看到典型应用时、我发现 PWM 可以通过 MOS (开关)控制这个 IC。

如果我想简化它(请勿使用开关)、能否使用 MCU 直接控制它? 或者有没有建议实现这一点?
此致、
尼纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
当我看到典型应用时、我发现 PWM 可以通过 MOS (开关)控制这个 IC。

如果我想简化它(请勿使用开关)、能否使用 MCU 直接控制它? 或者有没有建议实现这一点?
此致、
尼纳
您好、Nina:
您可以使用微控制器直接驱动此二极管仿真器。 它只需要7mA、而微控制器通常可以输出20mA。 只需确保一个足够小的限流电阻器、以便在尽可能大的2.4V 电压下至少将7mA 提供给驱动器。 对于3.3V GPIO 引脚、即(3.3-2.4)/ 7mA = 128 Ω。 但也足够大、可以将电流限制在微控制器的20mA 最大值和栅极驱动器的16mA 建议最大值以下。
此致、
肖恩