This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513-Q1:电源电压问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245589/ucc23513-q1-supply-voltage-question

器件型号:UCC23513-Q1

尊敬的团队:

当我看到典型应用时、我发现 PWM 可以通过 MOS (开关)控制这个 IC。

如果我想简化它(请勿使用开关)、能否使用 MCU 直接控制它? 或者有没有建议实现这一点?

此致、

尼纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nina:

    您可以使用微控制器直接驱动此二极管仿真器。 它只需要7mA、而微控制器通常可以输出20mA。 只需确保一个足够小的限流电阻器、以便在尽可能大的2.4V 电压下至少将7mA 提供给驱动器。 对于3.3V GPIO 引脚、即(3.3-2.4)/ 7mA = 128 Ω。 但也足够大、可以将电流限制在微控制器的20mA 最大值和栅极驱动器的16mA 建议最大值以下。

    此致、

    肖恩   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    非常感谢!

    此致、

    尼纳