Other Parts Discussed in Thread: TPS54308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54308 您好、团队成员:
我的客户打算使用输入电压= 5.55V、输出电压= 5V、最大输出电流为2A 的 TPS54308。
在此条件下是否可以操作? (输出电压/输入 电压的占空比约为90%)
数据表显示它可以在100%占空比下工作、但我很担心、因为它不是真正的100%占空比。
此致、
桑原启