This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:压降电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245771/tps54308-dropout-voltage

器件型号:TPS54308

您好、团队成员:

我的客户打算使用输入电压= 5.55V、输出电压= 5V、最大输出电流为2A 的 TPS54308。

在此条件下是否可以操作? (输出电压/输入 电压的占空比约为90%)

数据表显示它可以在100%占空比下工作、但我很担心、因为它不是真正的100%占空比。

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    该器件可支持这种低压降条件。