This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:

Guru**** 2523930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020, LM61495, LM61460, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241742/lmr14050-q1

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61495LM61460LMR14050、LMR14020
您好  
 
我们正在将 TI 的降压 IC 用于与美国一家汽车巨头开展的其中一个项目(对于保密问题、我们不能透露客户以及项目名称)。
最好您检查一下我们的布局。
 
器件型号:LMR14050QDPRTQ1
 
我已经随附了原理图和布局文件。 请查找相同信息。
 
此致、
A·乌达亚库马尔 ​

e2e.ti.com/.../LMR14050QDPRTQ1_5F00_BRD_5F00_23JUN2023.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    对于较新的项目、强烈建议使用最新的高电流电源转换器、例如 LM61460和 LM61495。  

    这里使用 LMR14050器件是否有原因?

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们 使用它为 汽车交换机及其外围 IC 供电。 因此我们遵循了它的参考设计。  

    LMR14050是其中使用的 IC、因此我们选择它。

    1) 1)是否有任何关键原因导致我们不应使用 LMR14050?

    现在我们已经完成了此构建的原理图和布局。  现在很难改变它。 但我们可以从下一个构建开始考虑您推荐的 IC。

    2) 2)此外、您是否能够查看我们的布局文件?

    此致、

    阿尔琼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    使用该器件不会出现问题、只是通常建议使用较新的器件。

    由于本周是 TI 美国假日、请预计会有延迟。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    不建议对较小的电流、如0.5A 和1A 电流、使用5A 器件。

    LMR14050高侧电流限值为7.9A (典型值)和9.7A (最大值)。 您需要电感器饱和电流大于该电流限制、否则在发生输出短路的情况下、电感器可能会饱和并可能损坏器件。

    您可以使用具有较低电流限制(典型值为3.2A、最大值为3.8A)的 LMR14020 2A、或使用具有较高饱和电流的电感器。

    但是、较高的饱和电流将增加总体电感器尺寸。

    替代方案您可以使用电压较低的器件、您可以在成本可能较低的理想器件上使用 WEBENCH 进行检查。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多