主题中讨论的其他器件:LM61495、 LM61460、 LMR14050、LMR14020
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
我们 使用它为 汽车交换机及其外围 IC 供电。 因此我们遵循了它的参考设计。
LMR14050是其中使用的 IC、因此我们选择它。
1) 1)是否有任何关键原因导致我们不应使用 LMR14050?
现在我们已经完成了此构建的原理图和布局。 现在很难改变它。 但我们可以从下一个构建开始考虑您推荐的 IC。
2) 2)此外、您是否能够查看我们的布局文件?
此致、
阿尔琼
尊敬的 Arjun:
不建议对较小的电流、如0.5A 和1A 电流、使用5A 器件。
LMR14050高侧电流限值为7.9A (典型值)和9.7A (最大值)。 您需要电感器饱和电流大于该电流限制、否则在发生输出短路的情况下、电感器可能会饱和并可能损坏器件。
您可以使用具有较低电流限制(典型值为3.2A、最大值为3.8A)的 LMR14020 2A、或使用具有较高饱和电流的电感器。
但是、较高的饱和电流将增加总体电感器尺寸。
替代方案您可以使用电压较低的器件、您可以在成本可能较低的理想器件上使用 WEBENCH 进行检查。
希望这对您有所帮助。
-奥兰多