This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085-Q1:开关频率异常

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242397/lm25085-q1-abnormal-switching-frequency

器件型号:LM25085-Q1

大家好、我有一个关于 LM25085-Q1开关频率的问题、

LM25085-Q 遇到这样的情况:在使用过程中、通过改变 Rt 无法调整频率。 最大输入范围为11-16V、输出范围为10.5-14.4V。 场景是为电池充电、 在恒流充电期间、电流约为0.75A。

1.在限流条件下、频率不能通过 Rt 改变、当输入电压和输出电压接近时、频率较低(预期工作频率约为200k)

2.在非限制状态下,频率不能通过 Rt 改变

上述现象是否正常? 是否有人建议提高工作频率?

原理图如下、Rt 从390k 更改为200k、频率不变。

根据客户应用给出了 LM25085-Q1的电路。

这两个任务剖面的开关节点波形如下所示:

1. 输入13V 输出10.5V0.75A、在限流条件下、导通时间与计算出的时间之间的间隙较大、无法调整变化的 Rt (注意开关节点波形上下颠倒、光标选择的导通时间与计算出的设置时间很远)

这种情况下的电感器电流和输出电压波形如下所示:

2、输入16V 输出14.3V/0.6A、在非限流条件下工作时、导通时间与计算时间之间的差距较大、Rt 变化不能调整。

这种情况下的电感器电流和输出电压波形如下所示:

芯片似乎没有在 DCM 模式下工作、所以我需要帮助解释开关 频率出现误差(开通时间)的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 COT 拓扑、似乎每次 FB 低于特定阈值(对于该器件为1.25V)时都会触发 PFET。 您能否为我检查 FB 电压、看看纹波在两个不同的操作期间是否工作正常?

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我的客户提供第二个任务剖面的 FB 波形:

    输入16V 输出14.3V/0.6A、在非电流限制条件下工作。

    谢谢你。

    此致

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您拍摄示波器照片。 这是一个有趣的案例,我将继续审查,并回到你明天。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    可能会存在栅极 PFET 的器件最短导通时间不应设置为小于150ns 的问题。 电流限制电路会触发 PFET 过早关闭。 也许要小心地提高电流限值、并使用电子负载消耗电流、以查看器件是否仍然存在这种异常开关频率问题。



    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    PFET 的开通时间似乎设置为大于150ns (390k Ω 和200k Ω 为3.8us 和2.01us)、如果是任务剖面 II、则不会触发电流限制电路(限制设置为0.75A)。

    然而、这两个任务剖面都出现异常开关频率。

    你能给这个问题的其他潜在原因吗?

    谢谢!

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我明白你在说什么。 感谢您的澄清。 我将与团队再次讨论、下周同一时间再见。

    感谢您的耐心等待。

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    请使用 LM251085快速入门计算器检查值: https://www.ti.com/tool/LM25085-5085QUICK-CALC。注入到 FB 的纹波应在50-100mV 范围内。

    如果您怀疑噪声会影响电路、请发送 PCB 布局以供审核。 具体而言、FB 节点对噪声很敏感、FB 布线应尽可能短(FB 电阻器的位置应非常靠近 FB 引脚)。

    经过进一步检查、FB 纹波波形似乎并不代表电感器电流。 对于 COT、将低 ESR 陶瓷电容器与电解电容器并联放置在输出端不是好的做法、因为低 ESR 将占主导地位、并导致输出纹波不再为三角形。 我建议使用3类纹波注入网络。

    此致、

    亨利