Other Parts Discussed in Thread: LM25085-Q1
大家好、我有一个关于 LM25085-Q1开关频率的问题、
LM25085-Q 遇到这样的情况:在使用过程中、通过改变 Rt 无法调整频率。 最大输入范围为11-16V、输出范围为10.5-14.4V。 场景是为电池充电、 在恒流充电期间、电流约为0.75A。
1.在限流条件下、频率不能通过 Rt 改变、当输入电压和输出电压接近时、频率较低(预期工作频率约为200k)
2.在非限制状态下,频率不能通过 Rt 改变
上述现象是否正常? 是否有人建议提高工作频率?
原理图如下、Rt 从390k 更改为200k、频率不变。
根据客户应用给出了 LM25085-Q1的电路。

这两个任务剖面的开关节点波形如下所示:
1. 输入13V 输出10.5V0.75A、在限流条件下、导通时间与计算出的时间之间的间隙较大、无法调整变化的 Rt (注意开关节点波形上下颠倒、光标选择的导通时间与计算出的设置时间很远)

这种情况下的电感器电流和输出电压波形如下所示:

2、输入16V 输出14.3V/0.6A、在非限流条件下工作时、导通时间与计算时间之间的差距较大、Rt 变化不能调整。

这种情况下的电感器电流和输出电压波形如下所示:

芯片似乎没有在 DCM 模式下工作、所以我需要帮助解释开关 频率出现误差(开通时间)的原因。