您好!
在第8.3.6.2.2节"当通道关闭时进行开路负载检测"中、建议使用20KOhms 的外部上拉电阻。
添加一个电阻器将 Vout 下拉至0V 是否更好、以避免 OUT 引脚悬空?
这样、我们就可以避免触发(VS-Vout < V)条件。
上拉电阻器仍将其驱动至 VCC。 我知道应该根据 SEL 处于活动状态来控制该电阻。
当 SEL 激活时、这个上拉电阻器必须被断开并且当 SEL 未激活时、必须插入一个上拉电阻器。
我认为最好的方法是使用 MOSFET。 您是否有建议的电路来实现此目的?
此致、
阿托尔