This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开路负载输入关闭诊断

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245166/open-load-in-off-diagnostic

器件型号:TPS274160

您好!

在第8.3.6.2.2节"当通道关闭时进行开路负载检测"中、建议使用20KOhms 的外部上拉电阻。

添加一个电阻器将 Vout 下拉至0V 是否更好、以避免 OUT 引脚悬空?
这样、我们就可以避免触发(VS-Vout < V)条件。

上拉电阻器仍将其驱动至 VCC。 我知道应该根据 SEL 处于活动状态来控制该电阻。
当 SEL 激活时、这个上拉电阻器必须被断开并且当 SEL 未激活时、必须插入一个上拉电阻器。

我认为最好的方法是使用 MOSFET。 您是否有建议的电路来实现此目的?


此致、

阿托尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aitor:

    可以添加下拉电阻器、以避免输出可能浮动高的任何情况。 下拉可避免开路负载情况、但部分描述的是、如果需要识别开路负载情况、则外部电阻器将提供一个上拉路径、确保 VOUT 接近 VIN、以便触发检测阈值。 仅当需要在关断状态下检测开路负载时、才需要在 VBB 与 VOUT 之间添加外部电阻。  

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我完全理解您的解释

    我想我可能在器件的数据表中找到了一个小拼写错误。

    第7.5节当描述参数 Vol (关)和 Tol (关)时、说明条件是 VVS- VOUT (关)> Vol (关)。  

    我认为应该说 VVS - Vout < Vol (关闭)。

    此致、

    阿托尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aitor:

    感谢您提到这一点。 这是一个拼写错误。 我们将在下一版本的数据表中更改此设置。

    谢谢。

    什雷亚斯