This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:全桥 LLC

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245377/ucc25600-full-bridge-llc

器件型号:UCC25600

您好专家

我们的客户希望设计2500W ACDC、具有全桥 LLC。 UCC25600是否支持该功能? 也许我们需要阻止 OC 功能、这可行吗? 期待您的见解、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:

    在此功率级别下、我们通常推荐我们的相移全桥方法。 下面是  使用 UCC28951的示例参考设计。 虽然您可以使用 UCC25600、但我看不到任何此器件在300W 以上的参考设计。

    我希望这可以回答您的问题。