请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25600 您好专家
我们的客户希望设计2500W ACDC、具有全桥 LLC。 UCC25600是否支持该功能? 也许我们需要阻止 OC 功能、这可行吗? 期待您的见解、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shaofeng:
在此功率级别下、我们通常推荐我们的相移全桥方法。 下面是 使用 UCC28951的示例参考设计。 虽然您可以使用 UCC25600、但我看不到任何此器件在300W 以上的参考设计。
我希望这可以回答您的问题。