This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:Iout=0A、不带#39;t 具有平滑的输出电压

Guru**** 1131940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237614/tps54325-iout-0a-don-t-have-a-smooth-vout

器件型号:TPS54325

您好专家

Vout 会 变高、延迟后会恢复正常值。

您认为这 与 PG 有关吗?  我能否通过使用更大的软启动电容器或您可以建议的其他方式来解决它?  

CH1输入

CH2输出

通道3 PG

通道4输出电流

最佳

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我会尽快检查并提供反馈!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zixu

    任何反馈表单

    最佳

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我已经使用默认设置对 EVM 进行了测试、其 ss 电容为3300pF。 我没有找到你提到的现象。

    您可以帮助测量 Vout + SW + VREG5+ Vin 吗?

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zixu

    这就是 Vout +SW + VREG5 +Vin 波形

    最佳

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    谢谢! 我会对它进行分析、并尽快向您提供反馈!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    根据所示的波形、输出电压下降是由启动中的 DCM 运行异常引起的。 在 DCM 运行模式下、对于 DCAP2转换器、Vout 会被提升至更高的值。 但 TPS54325是基准测试得出的 FCCM 器件、这意味着不应显示 DCM 运行情况。

    我找到了类似的 e2e 主题供您参考。

    (+) TPS54325:在空载条件下上电时产生脉冲跳跃-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛

    由于我没有在 EVM 上复制客户现象、因此可以自行执行三项操作:

    1.请分享客户的布局

    2.请删除 C267,以检查这种现象是否仍然存在。

    3、请为客户进行 ABBA 测试。

    有任何内容不清楚、请告知我。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zixu

    THX 请回复您的详细信息  

    我的客户还有其他问题

    最佳

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    由于我们要度假到6月25日、因此 Zixu 将在下星期一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zixu

    附加文件为布局文件。 您能帮我检查一下吗?

    e2e.ti.com/.../142000003403AR0A_2D00_B_2D00_0420.zip

    最佳

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zixu

    #2,如果我们删除 C267,它会让波特图失败。

    我们为什么要移除 C267?

    此外、在我们的测试中、 20mV/ Div

    我认为它在 EVM 中应该可以看到相同的性能。

     

    "你说什么?

    中的48P 串联结果相同。

    最佳

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我将很快检查您的所有线程。

    ABBA 用于采取以下措施:在客户电路板上焊接正常器件、以检查是否发生了问题;在我们的 EVM 上焊接客户未通过器件、以检查是否发生了问题。

    移除 C267是为了检查这种现象是否与 CFF 有关。 如果移除 C267、问题是否仍然会出现?

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zixu

    移除 C267后、仍会出现这种现象。

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我将根据 EVM 上的客户 BOM 进行进一步分析。

    对于其他问题、我会尽快进行分析并提供反馈!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zixu:

    由于此问题持续两周、客户希望我们提供更新。 您能否检查 EVM 结果是否会出现此问题? 或者、如果您可以说明为什么这个 Vout 会有阶跃、那对我们可能会有所帮助? 很抱歉推送您、但客户明天早上需要一个答案。 谢谢!

    此致、

    安连  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    将通过电子邮件进行通信。 我正在仔细分析 EVM、并将关闭该主题。

    BRS

    资旭