您好专家
Vout 会 变高、延迟后会恢复正常值。
您认为这 与 PG 有关吗? 我能否通过使用更大的软启动电容器或您可以建议的其他方式来解决它?
CH1输入
CH2输出
通道3 PG
通道4输出电流
最佳
此致
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brian、
根据所示的波形、输出电压下降是由启动中的 DCM 运行异常引起的。 在 DCM 运行模式下、对于 DCAP2转换器、Vout 会被提升至更高的值。 但 TPS54325是基准测试得出的 FCCM 器件、这意味着不应显示 DCM 运行情况。
我找到了类似的 e2e 主题供您参考。
(+) TPS54325:在空载条件下上电时产生脉冲跳跃-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛
由于我没有在 EVM 上复制客户现象、因此可以自行执行三项操作:
1.请分享客户的布局
2.请删除 C267,以检查这种现象是否仍然存在。
3、请为客户进行 ABBA 测试。
有任何内容不清楚、请告知我。
BRS
资旭
你好,Zixu
附加文件为布局文件。 您能帮我检查一下吗?
e2e.ti.com/.../142000003403AR0A_2D00_B_2D00_0420.zip
最佳
此致
布赖恩