团队、您好!
我对看门狗计时器功能有疑问。 开关启动时间会很长、我不知道是否能够在看门狗计时器超时之前足够早地发送上升沿或下降沿。
在数据表中、我读到:"每隔610ms (典型值)输入一个正或负逻辑边沿可防止/WDO 或 WDO 引脚上出现 WDT 超时。"
我还阅读:"延迟时间可设置在1.4ms 到10s 之间"
因此、我了解到 WDI 上一个边沿在所有电压上达到正确电平后的最大延迟大约为10、6s。
我明白了吗? 在对 WDO 执行操作之前、是否可以在启动时(最终添加电容器等元件)增加 WDI 上的延迟?
如果不能、您是否具有具有启动时超时时间更长的看门狗的类似 IC?
另一点:我在数据表中读:'对于看门狗计时器超时导致/RESET1置为有效的传统应用、请将/WDO 连接到/MR;连接请参阅图35、时序图请参阅图6和图7。'
由于我无法在/WDO 变为低电平时实现"到/MR 的负脉冲、低于 VITN 的 SENSE1电压或 VDD 断电"、因此我想这是向/MR 产生负脉冲并使 TPS386000RGPT 重新启动的方法。
数据表末尾的这句话让我感到怀疑:"FPGA 没有单独的看门狗故障输入、因此将 WDO 连接到先生就使用了传统连接。"
此致、
雷南